This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:最大延迟时间

Guru**** 2505865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1028602/lm3881-maximum-delay-time

器件型号:LM3881

您好!

是否可以设置最大延迟时间?  

我正在尝试在标志1和标志2之间设置200ms 的延迟、因此通过计算、需要25ms 的时钟周期、然后需要~210nF 的电容器。 只需确保这是可行的。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    是的、这应归档。  

    此致

    Yihe