This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:电池平衡:平衡波!

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027664/bq769142-cell-balancing-wave-of-balancing

器件型号:BQ769142

您好!

我使用电池仿真器(一组串行器/解串器电阻器)测试电池平衡功能。 我看到了一个可能导致问题的有趣行为。 我注意到、当电池平衡被激活时、相邻电池的读取电芯电压会升高到甚至会导致 COV 电平通过的水平。 例如、我的所有电池电压大约为3.7-3.8V。 当激活对一的平衡时、相邻电池甚至可能通过4.2V 并触发我的 COV 条件。 即使未触发 COV、这也会欺骗平衡器、一段时间后、它会切换到相邻的电池。 这甚至可能重复、平衡可能会在所有电池上重复开关、而不是真正的不平衡。 我在每个电池导线上使用了一个1K 电阻器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    是的、当用户尝试使用电阻分压器测试电池平衡时、这是一个常见问题。 使用实际电池时、您不会看到此问题。 我计划在下一版电池平衡文档中对此进行解释、因为这可能会引起混淆。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    我想问一个问题、因为我对某些东西很好奇。 当在一节电池周围激活平衡并打开内部 FET 时、该节电池周围的两个外部电阻器上存在一些 mA 电流。 则有两个压降。 尽管外部电阻器上有两个压降、但 BMS 如何仍然读取电池的确切值? 它通常应读取 Cell_VOLTAGE - 2 x 电阻器电压。 平衡器是否估算外部电阻器值并以某种方式计算和补偿这些压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    这是一个好问题。  该器 件仍会测量电池电压、但会使用修改后的计划、因此会暂时禁用 ADC 测量的电池上的平衡。 TRM 的第10.2节对此进行了更详细的描述。

    此致、

    Matt