This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24V 输入、12V 输出、电流=50A 或更高

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027110/24v-input-12v-output-current-50a-or-higher

主题中讨论的其他器件:DRV8432LM5119

您好,

 我需要对我们的新设计进行电源管理、要求低于

1.input 24V

2.输出12V 电压

输出电流= 50A 或更高

你能推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengshan 您好、

    您能否提供有关应用的更多详细信息: 应用的用途(汽车、工业、计算等)、可接受的开关频率、 输入电压范围、您是否需要对效率敏感的输入/输出隔离等  当我有更多详细信息时、我可以提出更好的建议。

    此外、您是否试用过 TI 的 Webench 设计器?  在开始新设计时、它可以提供很多帮助: 推荐 IC、甚至提供原理图。  Webench 链接如下。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    它用于医疗产品、我们将使用您的控制器 DRV8432设计 TEC 模块、为 DRV8432的 VDD、GVDD、PVDD 提供12V 输出功率、但 TEC 具有高达13.9Amps 的高电流、 我们将使用4个 xTEC、因此我们需要一个具有50安培或更高电流的24V 输入/12V 输出解决 方案、顺便说一下、TEC 模型为 XLT2418、请参阅下图。

    BR

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    首先、您是否需要24V 到12V 的隔离?  这将驱动拓扑。

    其次、24V 输入和12V 输出的容差是多少?

    第三、您是否具有目标 开关频率?

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027110/24v-input-12v-output-current-50a-or-higher/3798886 #3798886"]

    我明白了。

    首先、您是否需要24V 到12V 的隔离?  这将驱动拓扑。

    其次、24V 输入和12V 输出的容差是多少?

    第三、您是否具有目标 开关频率?

    谢谢、

    Eric

    [/报价]

    您好 Eric,

    首先、您是否需要24V 到12V 的隔离? 这将驱动拓扑。

    ---- 我不需要隔离,我不在乎这一点。

    其次、24V 输入和12V 输出的容差是多少?

    ----  24V±5%,12V±5%

    第三、您是否具有目标 开关频率?

    ---- 不、我没有、我只关心12V 输出和电流。

    BR
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提供的信息。

    我相信两相降压稳压器能够很好地满足您的需求。  事实上、我们的参考设计非常接近您的需求。  此设计已经过全面组装、测试和记录。  它基于 LM5119。

    https://www.ti.com/tool/PMP10260

    此设计的输入电压为24V、输出电压为14.4V、电流为60A。  您可以通过更改电阻分压器网络(R39、R40、R42)轻松地将 Vout 从14.4V 更改为12V。