This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:Tps2546规格问题

Guru**** 2506335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025070/tps2546-tps2546-spec-question

器件型号:TPS2546

你(们)好  

TPS2546中

根据 数据表表表3:真值表、我看到状态引脚列显示为关闭、这是否意味着状态输出引脚 被禁用? 我可以说、当 ILIM_SEL 为高电平时、状态引脚将启用吗?

我在数据表中看到、如果 ILIM_SEL 始终为高电平、我们不关心 RILIM_LO、这是否意味着 ILIM_LO 仅在 ILIM_SEL=HIGH 条件下工作?

3.从第6.5节中,它显示了一些  IOS 参数。   在 kΩ 条件下、它提到 ILIM_SEL=VIN 和 RILIM_HI= 20 μ s、您可以获得 IOS 参数。 如果 ILIM_SEL=3.3V (不是4.4 <vin<5.5), is there different result? 我是说 RILIM_HI 具有不同的值来实现相同的 IO? 如果它会发生变化、我能不能知道如何对它进行微调?

对于唤醒功能、我在数据表中通过 ILIM_HI 和 IOS_PW 设置电流限制以进行空载检测。 我能否知道 IOS_PW 在哪里或如何知道它在哪里工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    很抱歉、我没有意识到这是哪个器件。 我们将在下周初开始讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 userid="118065" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025070/tps2546-tps2546-spec-question ]1.  根据数据表表表3:真值表、我看到状态引脚列显示为关闭、这是否意味着状态输出引脚 被禁用? 当 ILIM_SEL 为高电平时、是否可以说状态引脚将启用?

    没错。 当 TPS2546配置为状态功能为 OFF 的模式时、STATUS 引脚将保持高电平

    [引用 userid="118065" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025070/tps2546-tps2546-spec-question ]2.我 看到数据表提到、如果 ILIM_SEL 始终处于高电平、我们不关心 RILIM_LO、这是否意味着 ILIM_LO 仅在 ILIM_SEL=HIGH 条件下工作?[/QUERE]

    不可以、这只是意味着如果 ILIM_SEL 始终连接高电平、则将始终使用 ILIM_HI 值、因此无需将电阻器连接到 ILIM_LO 引脚、因为不会使用该电阻器。  

    [引用 userid="118065" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025070/tps2546-tps2546-spec-question ]3. 在第6.5节中、它显示了一些  IO 参数。   在 kΩ 条件下、它提到 ILIM_SEL=VIN 和 RILIM_HI= 20 μ s、您可以获得 IOS 参数。 如果 ILIM_SEL=3.3V (不是4.4 <vin<5.5), is there different result? 我是说 RILIM_HI 具有不同的值来实现相同的 IO? 如果它会发生变化、我能否知道如何微调它?

    否、结果将相同。  

    [引用 userid="118065" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025070/tps2546-tps2546-spec-question ]4.对于唤醒功能、我看到数据表通过 ILIM_HI 和 IOS_PW 设置电流限制、以进行空载检测。 我能否知道 IOS_PW 在哪里、或者如何知道它在哪里工作?

    请查看第6.7节以了解负载检测值