This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:最大电压输出电压可扩展至 Vin 的95%。 在任何情况下都不应允许输出降至零以下?

Guru**** 2504675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1027684/lmr33610-the-maximum-voltage-output-voltage-can-be-extended-to-95-of-vin-under-no-conditions-should-the-output-be-allowed-to-fall-below-zero

器件型号:LMR33610

您好!  

我的客户询问有关第5页第7.3章和第3注释的更多详细信息。

是否可以分享有关此主题的更多详细信息?

此致

Jorgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorgen、

    降压转换器的占空比定义为 D = Vout/(Vin *效率)。

    其中 D=占空比

    Vout =输出电压

    VIN =输入电压  

    效率 =转换器的效率(Pout/引脚)

    转换器的最大占空比为98%。 如果我们设置比率 Vout / Vin = 0.95、我们可以求解出效率为~96%、这相当于首页上效率图中器件的最大效率。  

    输出电压不能变为负值、因为这会导致 FB 引脚上施加负电压、从而导致器件损坏。  

    此致、

    Harrison Overrurf