This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:启用和软启动

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026604/tlv62569-enable-and-softstart

器件型号:TLV62569

大家好、

能否使用 VIN 为5V、Vout 为3.3V 的 RC 延迟使能输入?

启动时间规格定义为800us 典型值。 最大值是多少 价值?

请恢复。

谢谢、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    是的、没关系、我看不到使用 RC 延迟 EN 引脚的任何问题。 唯一重要的一点是 EN 上的电压不应超过 VIN。 关于第二点、我们 通常不会在数据表中定义软启动时间的最大/最小值。 我已向您发送了一条单独的消息、我们可以在那里进行更多讨论。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    如果您有与此主题相关的问题、请在此处添加注释以打开此主题。  

     

    谢谢、此致、

    法赫恩