This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS732-Q1:需要 DCQ 封装信息

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026937/tps732-q1-need-the-dcq-package-information

器件型号:TPS732-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS732

尊敬的团队:

在 TPS73218QDCQRQ1的数据表中找不到 DCQ 封装信息和热指标。

您能否与我分享这些详细信息?

非常感谢!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pial、

    请参阅下面的 DCQ 封装热性能信息。 我将做一个注释、以将此信息添加到数据表中。

    θ JA -高 K  

    85.5

    Theta JC、顶部  

    46.6.

    Theta JB  

    11.3.

    PSI JT  

    4.9

    磅/平方英寸 JB  

    11.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢你的帮助。

    您能否在以下方面为我提供帮助:

    1. 您能否分享 DCQ 封装的引脚分配?
    2. 为什么-Q1版本的 DCQ 热指标与工业版本相差如此远? 我期望的值相当相似

    再次感谢!

    此致、

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pial、

    TPS732数据表具有引脚分配-我不知道-Q1数据表没有该引脚的原因:

    至于热指标、所用的裸片贴附材料实际上会导致-Q1版本的热指标稍微差一些、因此我相信这种差异是由于用于获取数字的仿真设置的差异造成的。 Q1版本是在工业版本2003与2005之后两年发布的、因此我怀疑所用的电路板布局有一些变化或类似的变化。  

    此致、

    Nick