This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:外引脚输入与转速的绝对值;双倍逆变器与转速;用法

Guru**** 2507815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024430/tps60403-abs-of-out-pin-in-doubling-inverter-usage

器件型号:TPS60403

您好的支持团队、

图9-8、第18页、SLVS324C

I 输入4V 并使用"双逆变器"生成-8V 电压。

在这种情况下、它偏离了 ABS -5.5V、这没问题吗?

这是否意味着没有问题、因为第二个器件的 GND 电压为-4V?


OUT - GND =-8V -(-4V)=-4V

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    数据表中提到的绝对最大额定值仅为应力额定值。 根据数据表,“双倍逆变器”的工作原理将产生–2倍 Vi,因此在使用这些值的正常操作过程中,我不会看到任何问题。

     我还建议查看以下应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slva494 、以便更好地了解正常运行期间的绝对最大额定值。

    是的、第二个器件以 GND 为基准、GND 也是第一个器件的输出。 所以、您的理解是正确的。

    谢谢!

    此致

    Sneha