This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:使用太阳能电池板作为输入时无法充电

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024082/bq24610-cannot-charge-when-the-solar-panel-is-used-as-input

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24650

您好、专家、

客户在3节电池充电中使用具有电源路径功能的 BQ24610。 输入源为交流/直流适配器和太阳能电池板。

但 他们发现、当太阳能电池板用作输入时会出现一些问题。

它可以在交流/直流适配器中稳定地充电、但当切换至太阳能电池板输入时、充电电流非常小、仅约为50mA。 这应该 是 由于太阳能电池板的输出电压下降到低于电池电压、然后 IC 进入睡眠模式(我们看到控制电池路径的 MOS 有一个栅极驱动信号)并且没有正常充电。 但我们发现 STAT 的输出信号表示它当前正在正常充电。

在上面、我们要最终确认是否可以将此解决方案应用于输入源是太阳能电池板的场景?

作为我们的初始要求、我们需要一个支持太阳能电池板和交流/直流适配器输入的2节锂电池充电管理解决方案。 是否有能够满足我们需求的应用解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我错了、请纠正我的问题、但客户遇到转换器输入的电压崩溃、这也是太阳能电池板的输出? 这是完全可以预料的。 充电器将尝试消耗尽可能多的功率、如果充电器消耗的功率大于太阳能电池板所能提供的功率、则会使太阳能电池板崩溃、因为对输入没有调节以使其停止。 您需要一个 IC 或电路来保持太阳能电池板的输出电压而不会使其崩溃。

    BQ24650属于此系列、具有此功能。 当输入电压降至设定值以下时、充电电流会降低以保持输入电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。