尊敬的 专家:
美好的一天!
在以下条件下使用 LM5046 PSFB 的客户:
-电流模式控制
-外部同步
在这种情况下、TI 建议将斜率引脚接地、并在数据表7.3.5中的 VCC 引脚和 CS 引脚之间放置一个用于斜率补偿的电阻器。 但是 、CS 引脚似乎不应该用于斜坡补偿、而斜坡引脚应该用于斜坡补偿、但对于斜坡引脚没有任何说明。
在所有应用设计中,斜坡引脚通过一个电阻器连接到 CS 引脚,但我从未在 VCC 和 CS 之间看到过一个电阻器!
我的问题是:在电流模式控制中进行外部同步时,如果我们将斜率引脚接地,我应该如何管理斜升引脚和 CS 引脚?
BR、
Leon.Liu