This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:温度达到80度

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1037512/bq25303j-temperature-hitting-80deg

器件型号:BQ25303J

大家好、

我目前正在将 BQ25303J IC 用于我的下一个项目、可以看到、当器件消耗2A 的电流时、器件升温高达80deg。

可以继续吗?或者您是否建议对 PCB 布局进行任何更改或为 IC 提供任何额外的硅热性能??

此致、

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

      4层电路板将有助于散热更多、并有助于从顶层到内部接地层的散热过孔更多。 确保 IC 封装下方连接了通孔、以实现高效散热。 从 IC 性能来看、没有问题、因为 Treg 规格高于80C。