This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC:FR4的横向热阻(每平方毫米)

Guru**** 2505255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12001, TPS92623-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158620/lmz1x-lmzxextdesign-calc-lateral-thermal-resistance-of-fr4-per-square-mm

器件型号:LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC
主题中讨论的其他器件:LMZ12001TPS92623-Q1

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

请参阅下面的查询。

"我分析了您编写的 有关估算结温的文档、并对"计算"表有一些疑问。 具体而言、我不理解公式:

FR4的横向热阻  (每平方毫米)=if (velocity_lfpm >0;1/(0.23*mm*0.221/10);1/(0.23*mm*0.221/3.75)

1) 1)如果空气速度为正并且>0 FR4横向热阻增大、而空气速度为0m/s、则热阻减小。 这毫无意义。

2) 2) FR4的横向热阻  (每平方毫米)为何不考虑 FR4厚度?!! (值0.221在方程式中是什么)

如果您能给我发送更多信息、 我会很高兴。"

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    估算结温的文档是什么? 您可以向我发送该计算表吗?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、  

    感谢您的及时响应。 请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/lit/zip/snvu041

    谢谢你。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    FR4的横向热阻  (每平方毫米)=if (velocity_lfpm >0;1/(0.23*mm*0.221/10);1/(0.23*mm*0.221/3.75)

    在 Excel 工具的顶部表格中、我可以找到上面的公式中的哪个单元格? 我找不到。

    2.客户想要计算热阻的原因是什么?

    对于 LMZ12001模块、数据表中已经包含结至外壳和结至环境的热阻。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我在 TI.com 中找不到此文档。 是否已发布到 TI.com? 客户是如何获得此文档的?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、  

    请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/tool/LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC

    谢谢

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    谢谢、您能按如下方式回答我的问题吗?

    FR4的横向热阻  (每平方毫米)=if (velocity_lfpm >0;1/(0.23*mm*0.221/10);1/(0.23*mm*0.221/3.75)

    在 Excel 工具的顶部表格中、我可以找到上面的公式中的哪个单元格? 我找不到。

    2.客户想要计算热阻的原因是什么?

    对于 LMZ12001模块、数据表中已经包含结至外壳和结至环境的热阻。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、  

    请参阅客户的反馈。

    1) 1) FR4的横向热阻在单元格 C21中计算(工作表:计算,这是一个不可见的工作表,您可以在其中进行所有数学计算)。
    2) 2)我想计算 TPS92623-Q1等 TI LED 驱动器的热阻、以便在我的项目中设计 PCB 和散热器。
    谢谢你。
    此致、  
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    1.我看不到表"计算"和 C21。

    2.我不确定此工具是否仅适用于 LMZ1xx 模块、可能不适用于 TPS926123-Q1。 您需要为有关 TPS92623-Q1的问题创建单独的帖子。

    我正在与散热团队进行检查、可能需要几天时间。 请耐心等待。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    1.客户如何查看不可见的工作表和单元格? 他们是如何查看内部方程的? 请告诉我。

    2.1) 如果空气速度为正,>0 FR4横向热阻增大,而空气速度为0m/s,则热阻减小。 这毫无意义。

    作为工具中的默认数据、如果我在 lfpm=0中输入气流、那么我得到的值会低于。

    如果我在 lfpm=100时更改气流、那么我得到更低的值。 这有道理。 为什么客户得到相反的价值?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、  

    请参阅客户提供的更新。  

    1) 1) Excel 文件不受保护、因此隐藏工作表可用、您需要在 VB 工具中将其设置为"可见"
    2) 2)为了进行自然对流分析、我尝试插入值小于100[lfpm]的空气速度、并且我得到了不同的值(我也尝试使用100lfpm、这是可以的)

    3) 3)另一个问题是更改电路板厚度 (将 n°散热过孔设置为0)为何不会更改结温。 用于 计算 FR4热阻的公式不考虑 其厚度,而用于计算铜热阻的公式使用铜厚度。 我给您附加了两张图片、让您看到:
    感谢您的帮助。  
    此致、  
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我们可以在离线模式下讨论这一点吗? 我将让我们的散热团队回队。 它们也看不到该公式。 您能给我们提供"在 VB 工具中可见"的详细信息吗? 我将关闭此帖子。

    我的电子邮件: nancy_zhang@ti.com

    谢谢、

    Nancy