您好!
我想向您询问有关 TPS2115A 器件的信息。
随附的波形是流经该器件的电流的监控器。
平均电流为1.38A、但瞬时电流为2.06A。
(问题)
数据表中列出的建议运行条件包括 MAX 2A 的说明。
该数字是否为 RMS 值?
还是纯直流电流?
我担心会出现问题、因为它可能会瞬间超过2A。
请告诉我如何在规格中定义电流。
此致、


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢你的答复。
我是 TI 产品分销商的 FAE、这个问题来自我的客户。
RILIM 正在考虑设置180Ω。
这是一个超过2A 电流限制的计算、但我们计划控制后续电路中的电流。
我的电路不会超过推荐的2A 工作条件。
因此、我想知道规格中最大电流为2A 的概念。
由于它是一个电流值、我认为由于器件内部电阻产生的热量而导致的温升是极限值。
那么、我是否应该考虑等效于2A 的 RMS 值?
此致、
您好!
我们建议电流限制调整范围应在下面和数据表中注明的范围内: 
该器件可处理2.5A 的绝对最大连续输出电流额定值、但 TI 只能保证在建议的工作条件下运行和运行。
根据180欧姆的 RILIM、您的客户将 ILIM 设置为大约2.78A。 为了处于我们建议的工作范围内、该电阻器需要小于250欧姆。
长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。 在绝对最大范围内运行也不是理想的、因为与数据表规格相比、可能存在显著的变化(时序、导通电阻、输入响应等)、因为这些变化是在建议的运行条件下确定的。
如果平均电流为1.38A、是否有原因客户未将电流限制设置为小于2A?
我建议将电流限制设置为低于2A、而行为大于2A 的瞬态时刻将受到限制、不会影响器件。
此致、
Elizabeth