This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:建议运行条件下的电流值

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158833/tps2115a-current-value-under-recommended-operating-conditions

器件型号:TPS2115A

您好!

我想向您询问有关 TPS2115A 器件的信息。
随附的波形是流经该器件的电流的监控器。
平均电流为1.38A、但瞬时电流为2.06A。
(问题)
数据表中列出的建议运行条件包括 MAX 2A 的说明。
该数字是否为 RMS 值?
还是纯直流电流?
我担心会出现问题、因为它可能会瞬间超过2A。
请告诉我如何在规格中定义电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供用于设置电流限制的 Rilim 值?  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我是 TI 产品分销商的 FAE、这个问题来自我的客户。
    RILIM 正在考虑设置180Ω。
    这是一个超过2A 电流限制的计算、但我们计划控制后续电路中的电流。

    我的电路不会超过推荐的2A 工作条件。
    因此、我想知道规格中最大电流为2A 的概念。

    由于它是一个电流值、我认为由于器件内部电阻产生的热量而导致的温升是极限值。
    那么、我是否应该考虑等效于2A 的 RMS 值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们建议电流限制调整范围应在下面和数据表中注明的范围内:  

    该器件可处理2.5A 的绝对最大连续输出电流额定值、但 TI 只能保证在建议的工作条件下运行和运行。  

    根据180欧姆的 RILIM、您的客户将 ILIM 设置为大约2.78A。 为了处于我们建议的工作范围内、该电阻器需要小于250欧姆。  

    长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。  在绝对最大范围内运行也不是理想的、因为与数据表规格相比、可能存在显著的变化(时序、导通电阻、输入响应等)、因为这些变化是在建议的运行条件下确定的。  

    如果平均电流为1.38A、是否有原因客户未将电流限制设置为小于2A?  

    我建议将电流限制设置为低于2A、而行为大于2A 的瞬态时刻将受到限制、不会影响器件。  

    此致、  

    Elizabeth