This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:有关输入规格的问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1036312/bq24040-question-about-the-input-spec

器件型号:BQ24040

您好!

     客户希望确切知道输入规格是什么? 请查看下面的捕获。  

为什么 TI 对输入电压使用两种不同的范围? 有什么区别? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24040具有 OVP 保护、当电压高于6.45V 时将关断输出、但在高达28V 时不会损坏。  欠压闭锁为3.5V、器件将启动并继续运行、但可能不会向电池提供电流、Vin 小于电池。  因此、在3.5V 至28V 之间、器件处于开启状态、但可能无法充电。   

    在4.45V 至6.45V 之间、此器件正在运行并为电池充电。