请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2674 主题中讨论的其他器件: LM2672
你好
器件 LM2674在您的网站和数据表上显示错误的外壳:
网站:

数据表:

数据表外壳图:

但是、当您订购零件时、您会根据外壳图纸获得尺寸。 请澄清。
对于 LM2672器件、存在类似的问题。 网站封装与数据表封装不匹配
此致
Marcel Born
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我认为主体尺寸是指模塑化合物尺寸、不包括销钉。 我看到其他 SOIC8器件使用相同的值。
谢谢
您好!
感谢您的注意。 但是、如果您查看这两个数据表、则不会对 SOIC 外壳进行验证: 

此致
Marcel
尊敬的 Marcel:
LM2674是对的、 对于 LM2672、请参阅数据表末尾的封装信息。
谢谢