This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518-Q1:功耗

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518-Q1, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035472/tps92518-q1-power-consumption

器件型号:TPS92518-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92518

大家好、

 TPS92518-Q1的最大功耗是多少? 在数据表中、当没有开关时、我只看到 Ivin = 3mA、但当2个控制器工作时、没有 Ivin 数据。

我的客户将使用2个 LED 面板电源。

1. LED 侧灯面板- 30W

2.底座背光面板- 10W

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    数据表中没有说明这一点、因为它取决于许多变量。  两个通道的栅极驱动器将添加到 Ivin 中、无需切换。  这取决于所选的 MOSFET、Vin 和开关频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    客户现在正在估算 IC 功耗。 因此、它们仍然不选择 MOSFET。 您能否根据我们的 EVM 提供最大 IVIN?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    没有足够的信息。  唯一已知的是 MOSFET。  输入电压和开关频率不是。  如果获得的数字与他们尝试执行的操作不匹配、则没有意义。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    VIN = 48V

    开关频率= 550kHz

    您能否根据这些条件指导我们如何计算 IC 功耗? 谢谢。  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    TPS92518的 VCC 为7.5V。  7.5V 时的 MOSFET Qgate 为16nC。  Fsw = 550KHz、Vin 为48V。  驱动该 MOSFET 的功率耗散

    P = 16nC * 48V * 550KHz = 422mW、48V 电流将为422mW/48V = 8.8mA、这适用于单通道。

    此致、