This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:有关 PoE PSE TPS23861的问题

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035090/tps23861-a-question-about-poe-pse-tps23861

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件:TPS23754

我是 Inspur Group 的 FAE、这是一家领先的服务器和云计算提供商。

最近、我的客户正在评估我们的 PoE 产品、附件是原理图、TPS23861作为 PSE、TPS23754作为 PD。

 

他们的反馈问题让我很困惑、所以我想请您帮助。

即使在负载超过31W 后、他们设计的 PSE 板也不会进入过流保护。

我发现 IEEE 802.3at (PoE Plus)规定 PSE 输出需要<=30W、TPS23861可以根据 IEEE 802.3at 自动匹配 PD 负载。

 

那么、TPS23861可以输出31W 功率、这可能是什么问题? 客户的电路设计是否有任何问题、您能帮您查看原理图、谢谢。

该协议如何确保 TPS23861的输出功率不超过30W、如果超过30W、会发生什么情况?

此致、

Andy Liue2e.ti.com/.../0257.PD.pdfe2e.ti.com/.../pse.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    客户是在半自动模式还是自动模式下工作? 如果是半自动模式、它们是否为功率设置电流?

    对于硬件、您能否确保感测电阻的额定功率为1/4W? 此外、KSENSE 引脚的感测电阻走线应为布局的开尔文感测线。 您能否再次确认。 最后、您能否通过读取寄存器值并使用万用表进行检查来确保端口电压准确? 这是因为我注意到漏极引脚上的电阻为50欧姆、而不是47欧姆。  

    最后、您能否再次检查 SENSE 引脚和 DRAIN 引脚电压是否噪声较大?