请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5046 我有一个使用 LM5046的 ZVS 驱动器的有源设计。 我们使用它来驱动一个将28VDC 升压到1:600变压器中的高压变压器、从而产生大约24kV p-p 为了感测电流、我使用低侧感测电阻5m Ω、并将开尔文连接到增益为15的运算放大器。 我希望电流设定点为10A。 一旦电桥导通、进入 CS 引脚的信号就会显示一个超过0.75伏的极快瞬态、我们相信它会提早终止周期。 我希望有人查看此电路设计、看看我是否已针对此应用正确实施了此器件。