This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22677:IC 温度结点计算

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034685/lm22677-ic-temperature-junction-calculation

器件型号:LM22677

您好!

我想知道您是否可以帮助我解决我在功率计算方面遇到的问题。

LM22677的数据表显示该器件的 ThetaJA 为22°C/W  ThetaJC 是否有规格?

我们的设计目前运行温度稍高、我们需要验证结温。 到目前为止、我一直无法找到计算该器件结温的可靠方法。

请指导我。

根据工作台仿真、我们估计功率约为1.5W。

VIN = 24V、Vout = 12V、Iout = 3A。 外壳温度达到95°C

谢谢、
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    您能告诉我环境温度是多少? 它大约为60°C?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环境温度为25°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

    温升似乎有点太高。  EP 是否连接到较大的 PCB 区域?这有助于散热。

    但是、对于 EP 和 EP 正确连接到 PCB 的封装、结温接近外壳温度。