This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27425:外露散热焊盘尺寸

Guru**** 2506345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035021/ucc27425-exposed-thermal-pad-dimension

器件型号:UCC27425

您好、E2E、

UCC27425 HVSSOP (DGN)的正确外露散热焊盘尺寸是多少? 在数据表中、有两个封装图、对于 DGN0008D、焊盘尺寸为1.89x1.57、而对于 DGN0008G、焊盘尺寸为2.15x1.846、这是正确的?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您的支持!

    ----

    如前所述、DGN0008D 和 DGN0008G 之间存在差异。   散热焊盘之间出现这些小尺寸差异的原因是该部件是在两个不同的生产基地制造的。  因此、根据您的零件来源、将决定使用哪些工程图。

    ----

    希望这能回答您的问题!  如果是、请按绿色按钮;否则、请随时跟进更明确的问题。

    谢谢、

    Aaron Grgurich