This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3421:标记代码-怀疑与检查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032625/tps3421-marking-code---doubts-and-check

器件型号:TPS3421

在生产过程中、我们意识到该组件的最后一批标记与前一批标记稍有不同。

此外、该版本的工作效果不好、并且会导致复位信号出现问题(引脚1为两个圆圈)。
如果用以前的组件替换它,则没有问题,如果用类似组件替换它,则问题会再次出现。

标记是否正确? 或者我们是否面临不正确的组件?


组件图片下方。

  -->不起作用



 -->工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vittorio:

    您能否提供更多信息?

    1.产品是否直接从 TI 购买? 如果不是、产品是从 TI 授权经销商处购买的吗?

    2.您能给我们提供分销商名称吗?

    3.该部件在应用中使用了多长时间?  设计最近是否发生了变化?

    4.能否提供卷带标签图片?

    谢谢!

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vittorio:

    是否有任何更新?  我们希望帮助解决您的问题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我正在等待 组装  电子电路的经销商和供应商的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vittorio:

    感谢您提供信息。  请随时更新我们的信息!  向我们提供有关部件获取位置的信息、确实可以帮助我们了解您遇到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将螺纹撞到顶部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    解决了起雾……  
    在定期购买的批次中、有一些组件是从经纪人处购买的。
    我已选中标记代码"ac"。。 但 这些组件可能已损坏... P/N 正确。

    安装正确的组件后、问题就消失了。

    让我吃惊的是顶部的额外圆圈、我只是希望它们不是假的。
    很抱歉耽误了时间、感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vittorio:

    我很高兴问题得到解决!  不用担心浪费时间!  我们随时为客户提供支持! :-)

    祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vittorio:

    我们的质量和可靠性团队已经查看了图片并进行了评论。  请参阅以下内容以了解他们的意见:

    "我们已在我们的 TPS3421器件组装和测试网站上确认、应该只有一个引脚1点。  因此、如果客户从未经授权的 TI 分销商处购买了具有两个引脚1点的器件、那么这些器件极有可能是假冒材料。"

    我希望这能使你的情况更加清楚。

    本