This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:建议的电感器值和电感器额定电流

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034776/tps56637-recommended-inductor-value-and-inductor-current-rating

器件型号:TPS56637

大家好、团队、

对于 TPS56637、我正在考虑输入电压为24V、输出电压为5V、输出电流为3.2A、我对此有疑问。

  • TPS56637数据表表表4显示了建议的组件值。
    我认为建议的值是为了实现稳定性、以便将 LC 双极点位置保持在最佳范围内。
    如果保持 L x C 范围、我们能否使用表中建议的不同电感器值?
    例如、5V 输出电压情况、数据表建议 将3.3uH 和20uF (min)更改为100uF (max)作为输出 LC。
    我们是否可以使用10uH 和20uF、这两个值在 L x C 范围内、以实现具有较低纹波电流的5V 输出电压?
  • 如果计算出的峰值电流约为3.6A、额定电流为5.8A 的电感器是否是理想选择? 或者、我们应该使用额定值高于电流限制(8.6A 最大值)的电感器吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    1.是的。 对于环路稳定性,将 L*C 保持在建议的 L 和 C 的范围内是可以的。 但选择较大的 L 和较小的 C 会损害负载瞬态性能。 因此需要确保能够满足应用要求。

    另一个要点是、如果器件在 FCCM 模式下工作、则当输出电压通过外部源拉高时、可能会产生负电流、并且可能会触发负 OC (NOC)。 较小的电感器电流纹波可能会在触发 NOC 时导致损坏风险。 如果器件在 ECO 模式下工作、则不存在这种风险。 如果器件需要在 FCCM 模式下工作、请检查负载特性、并确保负载没有双向电源、并且不会为转换器供电。

    2.建议将电感器的饱和电流保持在高于直流电流限值的水平。 数据表中的给定电流限值是电感器谷值电流、因此在给定电流限值上添加1/2电感器电流峰值纹波、即直流电流限值。 建议保持电感器的饱和电流额定值大于此直流电流限制。

    谢谢、

    Andrew