请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24133 你(们)好
采用 BQ24133的客户设计、电池充满电后、STAT 开始闪烁。
PVCC 电压为15V,SRN 约为12V。
附上了原理图供您参考。


请提供一些建议。
谢谢
星号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.