This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R050:EVM 上的开关波形

Guru**** 2505335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034322/lmg3422r050-switching-waveform-on-the-evms

器件型号:LMG3422R050

您好!

我正在考虑在 LMG342XEVM-04 (主板)和每个子板上评估 LMG342x 系列。

我想知道寄生电感如何通过连接母板和子板的引脚影响特性。

您能否向我展示 在 EVM 和重负载(超过500W)条件下测得的开关波形?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、感谢您的提问。

    遗憾的是、我们没有任何可供 LMG342x 主板和子卡共享的开关波形。 但是、子卡内 GaN 半桥中的去耦电容器旨在去耦 GaN 半桥和主板的直流链路电容器之间的寄生电感。 未报告 此功率级别下寄生电感过大的问题。  

    此致、

    John