主题中讨论的其他器件:DRA829、 TDA4VM、 DRA829V
请参阅 DRA829_TDA4VM_3PH_Dual_Leo2.0_PDN-0C_v0.17.pdf 的加电序列图、
本文档显示了 VCCA_3V3 (引脚4)与 VIO_IN (引脚48)连接并同时上电。
2. 我从 Jacinto 7 DRA829的《双 TPS6594-Q1 PMIC 用户指南》文档中得到了以下其他类型的描述
和 TDA4VM 汽车 PDN-0B。
VCCA 电压必须是施加到 PMIC 器件的第一个电压。 不得使用 PMIC 的 VIO_IN
VCCA 之前供电。 在此 PDN 中、负载开关为 VIO_IN 供电。
使用为 DRA829V 和 TDA4VM 供电的用户指南的以下第三类说明
TPS6594-Q1 PMIC:
VCCA 电压必须是施加到 PMIC 器件的第一个电压、因此 PMIC 的 VIO_IN 必须为
在 VCCA 之后供电。
总之、我觉得 VCCA_3V3 (引脚4)和 VIO_IN (引脚48)的加电序列 非常重要、我感到困惑、
以下哪一项对 TPS65941213+TPS6594111的描述是合理的?