请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5181 您好!
我在反激式转换器方面没有太多经验、我必须开发具有以下特性的反激式转换器:
输入20-30V
输出100V、075A
我更喜欢使用无光耦的反激式、 我选择 LM5181。
我尝试使用 snvc241A 计算器工具、但当我将变压器匝数比更改为1:2或1:3 1:4时、它无法计算所有参数。
请为我的项目提供帮助吗?
谢谢你
我在此附上计算器工具计算器套件
e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-100V.xlsx
e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-100V.xlsx