This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR011205:DCR011205

Guru**** 2511515 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR011205, DCR010505, TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034014/dcr011205-dcr011205

器件型号:DCR011205
主题中讨论的其他器件: DCR010505TL7660

您好!

我在旧设计中使用 TL7660作为5V 至-5V 转换器。 但5V 输出端存在范围纹波、因此我决定将转换器更改为 DCR011205 (我的系统也提供12V 电压、或者我可以将模块更改为 DCR010505、没问题)。 我的问题是、我将+5V 输出连接为 GND、-Vout 输出连接为-5V。 它是否会在我的电路中产生任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因为它是隔离式结构、所以可以像您提到的那样进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!