This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:提问

Guru**** 2797325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM74610-Q1, LM74700-Q1, LM74500-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1033005/lm74700-q1-question-asking

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118LM74610-Q1LM74500-Q1

大家好、

我的客户使用 LM5118降压/升压转换器、他 希望进行反极性保护、我只能找到此文档

https://www.ti.com/lit/ug/tiduc53/tiduc53.pdf?ts=1630566043281&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-01179

根据我的客户规格 Vin:24V 至48V Vo:54V IO:1.2A

本文档使用  LM74610-Q1、但其电压范围为0.48V 至42V。

因此、我发现  LM74700-Q1可替代  LM74610-Q1、我想与团队联系、 我的客户在 该电路中使用 LM74700-Q1是否正常?

或者、您是否对我的客户案例中的反极性保护有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的 LM74700-Q1可用于输入反极性保护。 它可以在其输入端承受+/- 65V 的电压。  

    请在输入端选择合适的 TVS 二极管、以便在所有条件下(尤其是瞬态条件)、LM74700-Q1输入端的电压均在其绝对最大额定值范围内。  

    如果只需要反极性而不需要反向电流阻断功能、您还可以考虑使用 LM74500-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复、

    我只需要将 LM74160更改为 LM74700、对吧?

    我是否需要更改 Q3? 在我的客户案例中

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    该器件是否可以承受输入端的任何汽车瞬变? FET 额定电压和输入 TVS 选择取决于 输入端可能发生的汽车瞬变。 有关数据表和 TVS 选择指南、请参阅数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。
    谢谢。