请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM34927 大家好、团队成员
我的客户希望向 LM34027添加外部软启动电路、如数据表所示。 我已经在 TINA 中进行了仿真、结果如下所示。


根据波形、它看起来在软启动周期中、Vref 之间的 FB 上升和下降。 VB 下降的斜率会减慢。
我想知道 、在软启动期间、从 VB 到 FB 的二极管继续被转发、以便 VB 和 Vout 同时贡献到 VFB 吗?
如果 R11 (从 VB 到 GND)足够小、 VB 会迅速减小。 当 VB 达到 VFB+VD 时、二极管似乎立即反向偏置、然后无法实现软启动。
这是 R1应大于其他 R1的原因吗?