This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2950-N:找不到此产品的成型引线版本/T&R 封装的 TI PN

Guru**** 2505355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159646/lp2950-n-cannot-find-the-ti-pn-for-the-formed-lead-version-t-r-package-of-this-product

器件型号:LP2950-N

您好!

我有一位客户询问采用卷带封装的 LP950ACZ-5.0/NOPB 的成型引线版本? 我在 TI.com 上查找 PN、但找不到它。 您能提供任何指导吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clay、

    LP2950ACZ-5.0/LFT1 或 LP2950ACZ-5.0/LFT7将是您要查找的 OPN。 这些是卷带封装的成型引线封装和5.0V 输出版本;OPN 的差异来自卷带器件的方向。  LP2950ACZ-5.0/LFT3也是相同的器件、但它附带径向电流表组。

    有关选择首选方向的更多指导、请参阅以下 PDF: https://www.ti.com/lit/an/snoa072a/snoa072a.pdf 

    此致、

    Kelsey