尊敬的先生
我使用 LMG3410R070rwht GaN 器件开发了半桥子卡。 最初、此 GaN 半桥板在升压转换器配置(同步开关)中进行了测试。 该电路板的负载高达1kW (200V 输入、400V 输出、100kHz、50%占空比、5A 输入电流)、运行正常。 现在、我们计划为1.1kW 图腾柱转换器使用相同的半桥卡。 对于50Hz 开关、使用了 STW77N65M5 MOSFET 和 UCC27714D MOSFET 驱动器的组合。
我们在图腾柱转换器中使用了相同的半桥、但我们在 GaN 器件中看到了一些故障。 我们提供了具有120ns 死区时间的恒定占空比(50%)。 我们将获得升压输出、但故障高于150V。 此外、输出的形状也不令人满意。 已附加输出电压(绿色)的图像。 请…