This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3550:在固定电压模式下不充电。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980635/lm3550-not-charging-in-fixed-voltage-mode

器件型号:LM3550

您好!

 目前、我将 LM3550用于我的频闪灯项目。

 我使用的原理图与 TI 提供的原理图相同、作为参考设计。 我面临的问题是、当我将 LM3500置于充电模式且指示 LED 亮起时、

 电容电压达到大约2.8V 后、指示 LED 熄灭。 使用的电容器为0.5F 5V。

 我的 I2C 命令和步骤如下。

 

 STROBE 设置低电平();//选通引脚低电平。

  I2C1_Write1字节寄存器(LM3550、CURRENT_CONTRAL_REGISTER、0xC0);

  I2C1_Write1ByteRegister (LM3550、OPTIONS_register、0x00);                                              // 16ms 闪存

  I2C1_Write1ByteRegister (LM3550、General_Purpose、0x92);                          //将 LM3550置于固定电压充电模式(5V)、指示 LED 亮起。

while (1)

       I2C1_Write1ByteRegister (LM3550、General_Purpose _register、0x14);//发送闪存命令

       _DELAY_ms (16);//延迟

       I2C1_Write1ByteRegister (LM3550、General_Purpose _register、0x12);//将 LM3550置于更改模式5V

       _DELAY_ms (1000);

 }

 

执行上述步骤后,我看不到闪存。

但是、如果我设置 FGATE = 1、并将 LM3550置于最佳更改模式、那么我可以看到闪存。

 

为什么 LM3550不将电容器充电至编程电压。

 

提前感谢您的支持。

 

Ramdas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramdas:

    超级电容器需要时间对目标进行充电。 请参阅数据表中的第7.3.6节。 1000ms 是不够的。

    但是、如果您设置 FGATE = 1、则意味着即使充电器尚未完成、也可以进行闪存。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢重播。  该代码只是为了显示我如何将 LM3550置于充电模式。

    我已经等了很长时间、比如说一个小时没有给闪存、但电容电压仍然没有达到5V。

    测试代码如下所示。

     STROBE 设置低电平();//选通引脚低电平。

      I2C1_Write1字节寄存器(LM3550、CURRENT_CONTRAL_REGISTER、0xC0);

      I2C1_Write1ByteRegister (LM3550、OPTIONS_register、0x00);                                              // 16ms 闪存

      I2C1_Write1ByteRegister (LM3550、General_Purpose、0x92);                          //将 LM3550置于固定电压充电模式(5V)、指示 LED 亮起。

     while (1)

      //无需等待即可看到电容电压/

     

    由于电压未生成、为了进行测试、我将 FGATE 设置为1、然后开始看到闪存。

    形成上述测试代码时、我注意到一旦电容电压达到大约2.8至3V、指示 LED 就会熄灭。  LM3550会被复位吗?

    请告诉我问题可能出在哪。  

    谢谢、此致、

    Ramds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Charing.xlsxHiRobin、

    以向您提供更多信息。

    如果我将输入电压增加到5V、则充电电压也为5V。

    我要附上5V 和3V 输入的充电波详细信息。

    输入为5.3V

    输入为3.3V

    谢谢、此致、

    Ramdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我正在等待您的输入。  

    TI 是否仍然支持该产品 LM3550?

    我们迫切需要结束这一项目。 请说明如何将此 LM3550用于我们的选通项目。

    谢谢、此致、

    Ramdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否介意提供原理图以进行详细分析?

    此外、根据您对指示 LED 熄灭的描述、VIN 似乎也存在问题、因为这只是一个电流源、与其他器件无关。 因此、请在测试期间测量 VIN。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Robin

    这里是相同的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    C13的器件型号是多少? 因为我想知道您是如何将 BAL 引脚与电容器(Vbal=1/2*Vout)连接的。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们没有使用0.5F、5V、2引线电容器的平衡引脚。

    谢谢、此致、

    Ramdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    除了 BAL 引脚、您的原理图似乎是正确的。 该器件利用 VOUT 和 BAL 引脚控制输出电压、因此我认为 BAL 应连接到两个超级电容器的中间部分。

    我目前没有评估板、您能帮我进行一些基准测试来验证我的疑问吗? 请添加另一个超级电容器并将 BAL 引脚连接到正确的位置。

    谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的回答。

    下面是我的步骤和结果。

    我尝试 将两个1F、2.5V 串联、以便有效电容为0.5F、电压为5V (2.5+2.5)。

    通过这种方式、我将中心引脚连接到 LM3550的平衡引脚。

    它的行为 仍然是相同的。  

    谢谢、此致、

    Ramdas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    如果是、我需要与我的同事进行讨论。 请等待我的回复。

    Robin