This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:系统电压问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981052/bq24192-issue-with-system-voltage

器件型号:BQ24192

尊敬的 TI 团队:

我们在定制板上使用 BQ24192充电器芯片。

测试场景:在未连接电池的情况下测量 VSYS 电压。

处理器由 VSYS 轨供电、中间电路在两者之间。

只要处理器处于理想状态、VSYS 就为3.36V

只要处理器断电、VSYS 就为3.68V。

理想情况下、VSYS 应保持在3.5V、那么当处理器处于空闲状态时、为什么会出现急剧的压降?

请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此有任何更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电荷被禁用时、VSYS 通常在缺省情况下应该被保持在3.65V。

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 常见问题解答1应有助于解答您的问题。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    如果我们在 VSYS 上连接2A 负载、充电被禁用怎么办? 在这种情况下、VSYS 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    对此有任何更新??

    当负载长期为2.5A 时、VSYS 上会出现电压下降。

    是否有任何方法可以读取充电器 IC 的结温?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     当您认为 VSYS 电压异常时、能否提供所有 BQ24192寄存器值? 寄存器值 指示充电器状态和故障(如果有)。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    请查找随附的包含所有寄存器值的工作表。

    e2e.ti.com/.../Register-Values.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REG08、REG09和 REG0A 的寄存器值如何? REG08、REG09值对于调试很重要。

    输入电流限制(REG00[2:0])为100mA。 它可能不支持2.5A 负载。

    充电器无法 提供 IC 的结温。

    谢谢、

    宁。