This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3532:不匹配的灯串长度:浪费功率?

Guru**** 2504675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981903/lm3532-mismatched-string-lengths-wasted-power

器件型号:LM3532

我的理解是、数据表中讨论不匹配字符串长度的唯一部分是7.3.3。

我的应用需要不匹配的字符串长度。 最长灯串 ILED1为5个 LED、最短 ILED2为4个 LED。 在每个灯串中为10mA 时、这些灯串之间的电压差为3V。

根据数据表、额外的3V 电压会在电流阱中下降。 这是否意味着在电流阱处有3V*10mA = 30mW 的浪费功率转换为热量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的、因此如果差异很大、请在数据表中选择建议的解决方案。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robin。