主题中讨论的其他器件: BQ27426
大家好、
我目前正在使用 BQ25150充电控制器、我有一个有关充电控制器的问题、
需要配置哪些寄存器、才能使用 BAT 引脚将电压从充电控制器切换到电量监测计(BQ27426)、而不使用任何电池作为电量监测计的输入电源
仅供参考、我们使用 CE 引脚为控制器启用充电、它保持悬空、这意味着默认情况下在目标板中启用充电模式。
LDO、MR 和 PMID 引脚的主要功能是什么?是否需要配置这些引脚以启用 BAT 引脚
您能不能解释一下这些引脚除了数据表之外的主要功能、以及获取电量监测计的输入电源电压
提前感谢
Suraj.N