您好!
我的客户使用 TPS611781。 下面是系统条件。
VIN=4.2V、Vo=5V、Fs=1.88MHz。 Iload、min = 0.15A。
实际输出电压= 5.8V。
我发现 Toff 在规格中为180ns、获得正确的输出电压应该为130ns。
在进行系统设计之前、我使用"PSpice for TI"来仿真结果。 结果显示、它可以获得 Vout=5V、如下图所示。
我发现仿真中的 Toff 为90ns、小于 Toff 最小规格。
我能否知道如何调整 PSpice 模型中的 TON\OFF 限制以获得正确的仿真结果?
BR、
弗兰克