This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27210:使用函数发生器或微控制器进行测试

Guru**** 2504095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974722/ucc27210-testing-with-function-generator-or-micro-controller

器件型号:UCC27210

您好!

我想知道是否可以使用函数发生器来操作栅极驱动器、以检查上升和下降时间、因为我尝试了没有结果。 或者它只能由微控制器操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kehinde、

    此器件由硬件控制、因此您无需 MCU 即可对其进行控制。

    您需要配置器件以实现所需的运行、然后在输入端放置 PWM 信号、然后可以测量输出 PWM 信号的上升和下降时间。

    请记住、上升和下降时间取决于负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kehinde、

    感谢您联系 E2E!

    是的、您可以使用函数发生器操作驱动程序。  请确保函数发生器电压通过开和关阈值电压轻松切换(数据表中的表7.5)。

    您可能还需要在"High-Z"输出设置中配置函数发生器。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮;否则、请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您回复 CONFIGURE 意味着什么。 我只是关注数据表中的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回应、我今天在实验室中说过、但仍然没有取得任何进展  

      图 1

    是来自函数发生器的高电平和锂电平输入信号。

       图2. HIS 是栅极驱动器的 HO 和 LO 的输出。

    进行了比较   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kehinde、

    除了 Aaron 发布的内容、还应在 IC 自身的引脚上验证您的 VDD 至 VSS 电压是否处于栅极驱动器的规格范围内(请参阅建议运行条件)。

    首先关注 LO。 HO 因自举电容器而变得复杂。 有关更多详细信息、请参阅本 应用手册中的第5.2.2节"自举栅极驱动技术"。

    祝您的项目顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您刚才提出的建议、感谢您在实验室中对其进行了测试。