This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:有关 UCC27282死区时间的问题

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980729/ucc27282-question-about-ucc27282-dead-time

器件型号:UCC27282

大家好、

客户正在查看我们的 UCC27282数据表。 我们发现以下信息:

我对 Tmon 和 Tmoff 有一些疑问

我们是否可以将 Tmon 和 Tmoff 作为 UCC27282的内置死区时间? ~我的理解、死区时间通常应在 Δ t us 范围内。 如果 Tmon 和 Tmoff 是所谓的死区时间、它是否太短? 如果需要更长的时间、我们如何调整死区时间?

2.生成 Tmon 和 Tmoff 的内部电路结构是什么? 它是否具有 RC 充电/放电电路等结构? 如果是 RC 电路、我担心它会受到温度变化的严重影响。 因此、请帮助解释有关生成 Tmon 和 Tmoff 的内部电路的更多信息

在上表中、Tmon 和 Tmoff 典型值= 1ns、最大值= 7ns。 但是、我们是否有一个图来显示 Tmon 和 Tmoff 如何随温度变化而变化? 除了典型值和最大值外、我们还有详细的图吗? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    UCC27282驱动器具有输入互锁功能、此功能在两个输出为高电平时可防止 LO 和 HO 输出为高电平。 此功能未添加死区时间、因为例如、某些应用需要精确的计时来减少 MOSFET 体二极管导通。

    tmon 和 tmoff 是指 LI/LO 和 HI/HO 通道的延迟匹配规格。 这不是特定的死区时间函数。

    延迟匹配通常为1ns、最大值为7ns。 死区时间需要由进入 LI 和 HI 驱动器引脚的控制器信号控制。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、