This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4051-N:从可调节 LM4051-N 获取负基准电压

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4051-N, LM4040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974800/lm4051-n-getting-a-negative-reference-voltage-form-the-adjustable-lm4051-n

器件型号:LM4051-N
主题中讨论的其他器件:LM4051LM4040

好的、事实证明 我使用的 DAC - MAX532需要负电压来提供正输出电压。 在使用工作正常的电源进行测试时、我选择仅交换+和-ve 端子、 当我要转到 PCB 时、我想询问是否交换 LM4051上的端子并可能获得负电压、因为 DAC 基准无论如何都会影响 IC 的运行、因为它基本上是一个二极管。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    LM4051-N 更像是智能二极管、因此可在负电压下工作。 只需确保您具有可用于调节的更大负电压。 阴极仍然必须处于高于阳极的电压上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的不明白,你说我应该施加负电压作为 Vdd 吗? 并进行正常连接或

    我应该连接一个正 Vdd 并交换连接(阴极的 Vdd),这样我将反向电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我已添加一个图片、向您展示如何连接 LM4051以获得负电压。 只需将 LM4040替换为 LM4051即可。 它们具有相同的功能。