请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5146-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5146、 LM5116、 CSD19534Q5A、 LM76005
你(们)好
我使用 LM5146将50V 转换为12V、5A。
当打开降压转换器时、观察到以下情况:
1) 1)电路发出反复滴答声
2) 2)输出电压在3V 和24V 之间摆动、频率与勾选频率相同
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我使用 LM5146将50V 转换为12V、5A。
当打开降压转换器时、观察到以下情况:
1) 1)电路发出反复滴答声
2) 2)输出电压在3V 和24V 之间摆动、频率与勾选频率相同
您好 Abhijeet、
我建议在输出端使用22uF/25V/1210电容器。 3 x 4.7uF/50V 在12VDC 下的有效总值可能仅为~10uF。
请填写 LM5116快速入门计算器以检查稳定性、并为陶瓷输出电容插入正确的降额值。 可能不需要上部反馈电阻器上的 RC 引线网络(它会产生一个零和一个极点)-对于电流模式控制、正常的类型2补偿应该足够了。
此外、无需120V 低侧 FET。 80V 或100V 的 VDS 额定值很好、例如 CSD19534Q5A 100V NexFET。 确保米勒平坦区(FET 栅极电荷曲线中的平坦线)为5V 或更低、以便根据控制 器的 VCC 电压提供足够的过驱。
PS:我们为该应用提供了转换器(具有集成 FET)、例如 LM76005 60V/5A、可提供更小的解决方案。
此致、
Tim