This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:降压、在输出电压波动的情况下产生嘀嗒声噪声

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5116, CSD19534Q5A, LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975187/lm5146-q1-buck-making-ticking-noise-with-fluctuating-output-voltage

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5116CSD19534Q5ALM76005

你(们)好

我使用 LM5146将50V 转换为12V、5A。

当打开降压转换器时、观察到以下情况:

1) 1)电路发出反复滴答声

2) 2)输出电压在3V 和24V 之间摆动、频率与勾选频率相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijeet、

    我建议在输出端使用22uF/25V/1210电容器。 3 x 4.7uF/50V 在12VDC 下的有效总值可能仅为~10uF。

    请填写 LM5116快速入门计算器以检查稳定性、并为陶瓷输出电容插入正确的降额值。 可能不需要上部反馈电阻器上的 RC 引线网络(它会产生一个零和一个极点)-对于电流模式控制、正常的类型2补偿应该足够了。

    此外、无需120V 低侧 FET。 80V 或100V 的 VDS 额定值很好、例如 CSD19534Q5A 100V NexFET。 确保米勒平坦区(FET 栅极电荷曲线中的平坦线)为5V 或更低、以便根据控制 器的 VCC 电压提供足够的过驱。

    PS:我们为该应用提供了转换器(具有集成 FET)、例如 LM76005 60V/5A、可提供更小的解决方案。

    此致、

    Tim