This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702:TLV70227QDSERQ1

Guru**** 2506715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975051/tlv702-tlv70227qdserq1

器件型号:TLV702

您好、先生、

我们建议客户将 TLV70228QDSERQ1 (2.8V)更改为 TLV70227QDSERQ1 (2.7V)。

它们在铅涂层方面存在差异(NiPdAu -> NiPdAu”AG)。

您是否会提供令人信服的文档(可焊性/拉力/截面等)来说服我的客户?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您可以通过 ti.com.csc 向客户支持中心提交请求单

    他们应该能够为您提供所需的支持文档

    此致、

    Wilson