This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060。 高温行为

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973571/lm5060-lm5060-high-temperature-behavior

器件型号:LM5060

你(们)好

我们使用 的是 LM5060
该 IC 位于 PCB 上的热点旁边。 IC 在稳定状态下的温度不超过125C。  

但在运行期间、温度变化会非常快。  发生这种情况时、IC 开始持续关闭、几分钟后打开受控 FET。

IC 不会锁存、引脚 UVLO、ORP、EN、计时 器上的电压处于正常运行所需的限值内。

这种行为与热保护类似、但我在数据表中没有找到任何有关这方面的信息。

有人知道 IC 处于什么状态吗? 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    您能否分享原理图以供审阅。

    此外、请分享一些关断条件下的测试波形、请捕获以下节点

    输入电压、输出电压、输入电流、计时器

    2.栅极、 Vout、输入电流、计时器

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。


    这是原理图(标称输入电压~12V、最大输入电压= 20V)

    发生关断时会出现波形

    1)。 黄色- Vin;红色- VOUT、紫色- Iin;绿色-计时器

    2)。 黄色-门;红色- VOUT、紫色- Iin;绿色-计时器

     关断期间的尖峰 与 连接到此总线的降压转换器(12V->5V)的运行相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供原理图和测试波形。

    我将在几天内回顾并返回。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否填充 D48、在 VIN_Fused 总线上添加1uF 并再次检查。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN_Fused 总线上添加了10uF、填充了 D48。 原理图的行为保持不变。 情况是相同的。

    黄色-门;红色- VOUT、紫色-输入电流(1V=1.5A);绿色-计时器

    在另一个实验中添加了 D23。 在本例中锁存了原理图。 锁存原因是过流保护、因为 Vgs 电压变低、IC 检测到 Vds 电压增加。

    黄色-门;红色- VOUT、紫色- Iin;绿色-计时器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢波形。

    即使在空载时也会发生这种情况吗? 如您所知、该控制器的过流阈值随 MOSFET 的 Ron 变化、由于附近的热源而显著增大。 要进行验证、您能否提高电流限制阈值并进行检查。

    此致、Rakesh