请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 尊敬的团队:
客户有以下问题:
我们的适配器为28V、电池为26.4V、电流为6A。
您能否通过计算指导我们 BQ24610的 ACDRV 和 HIDRV 引脚的输出电压是多少?
对于我的观点:
ACDRV = 28V-6V
HIDRV= ACN 引脚+ REGN 引脚(6V)
(忽略二极管 VF 压降电压)
但我不确定我的答案是否正确。 请帮助您了解一下。
非常感谢
Jimmy