This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM53603:并联 TPSM53603

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53603, LMZ23605, LMZM33606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973739/tpsm53603-paralleling-tpsm53603

器件型号:TPSM53603
主题中讨论的其他器件: LMZ23605LMZM33606

在一个设计中、我们已经有两个用于5V 和1.8V 的 TPSM53603稳压器模块、此外、我们还需要在5A 时提供3.3V 的电源。

因此、最好也使用 TPSM53603。 这可以提供更好的体积价格、并且只使用一种类型的稳压器模块统一设计。

由于 TPSM53603只能提供3A 电流、因此需要并联其中两个。

一些 DCDC SMPS 在并行操作(尤其是固定操作)方面存在问题。 其他引脚可通过公共反馈引脚或二极管连接在一起。

TPSM53603可以并联运行吗? 如果是,实现这一目标的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    TPSM53603无法并行运行。
    您的应用条件是什么? 输入电压? 我可以帮助推荐适合您应用的器件。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alejandro

    输入电压通常是来自"DIN-Rail " PSU 的24V 直流电压。 它们可以设置为低电压(~20V 或高达~28V)、因此可能的工作区域应为20-30V 电压。

    输出电流必须>=5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    我推荐以下器件:LMZM33606或 LMZ23605。

    我注意到、在您的另一篇文章中、您提到 LMZM33606将用于您的设计。 考虑到这一点、我建议使用 LMZM33606继续使用类似的产品、与引线式模块 LMZ23605相比、在24Vin 条件下、这将为您提供更高的效率(~84%)。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    谢谢、我将使用 LMZM33606! 看起来很有希望。

    我注意到它的占用空间相当复杂。 德州仪器(TI)是否提供 Altium 封装? (例如从 EMV 板)

    此致

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    是的。 您可以在器件的产品文件夹中找到我们的所有 CAD/CAE 符号(链接)。 此外、我们建议您遵循 该器件数据表中的建议布局指南。

    再次感谢您选择 TI。

    此致、
    Alejandro