This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:关于 BQ27220配置文件和程序

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, GAUGEPARCAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978920/bq27220-about-bq27220-config-file-and-program

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGAUGEPARCAL

在使用 BQ27220、1)如何为 OTP 编程创建配置文件期间存在一些查询?  2) 2)编程 BQ27220 OTP 需要7.4V 电压、但我不知道 要 连接哪个引脚? 如果 BQ27220的 IIC 连接到主 MCU 的 IIC,则在程序 BQ27220执行期间,主 MCU 会出现一些损坏?  可以帮帮我吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册:  

    2.请按照 EVM 用户指南操作:  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,非常感谢您的回答,关于 BQSTUDIO,您有一些问题需要咨询:
    1)在“寄存器”部分:不需要配置所有参数,对吗?
    2)在数据存储器部分中:,包括:CALIBRATION (xx)、CONFIGURATION (xx)、GAS GAS Ganging (xx)项,根据 SLUUBD4文档“数据存储器摘要”,在相应项中填充所有默认值,对吗?
    3)在"校准"部分中:根据 SLUUBF5文档要求校准"cc offset"、"电路板失调电压"、"温度"、"电流"、"电压"
    et.项目是否正确?
    4)在上述操作后、实施"黄金映像"部分以创建 OTP 程序文件 (*。ot.fs)、以便编程到 BQ27220 OTP 中、对吗?
    您的回复非常期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器显示器件的状态、无需配置。

    2.应用程序中的实际值应用于数据存储器、而不是默认值。

    正确、您可以使用 bqStudio 中的校准来执行校准。

    4.您可以使用 GPC 工具 GAUGEPARCAL 为 OTP 生成自定义参数

    此致、

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
     收到您的回复后,继续阅读以上主题是最有成效的
    2) 2)如果我只需要为 OTP 程序创建*。ot.fs 文件、我只需要配置 BQSTUDIO 数据存储器部分"校准(存在 OTP)"、"配置(存在 OTP)"和气体"监测(存在 OTP)"这三种类型的参数、不需要注意其他校准、配置、电量监测、校准(默认 ROM)、配置(默认)、配置(默认 ROM 默认)、六种气体参数是正确的?
    4) 4)使用 BQSTUDIO 和 GPC 工具生成*。ot.fs 文件有何差异?

    非常感谢!