This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:X56637和 T56637标记显示了不同的直流输出

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972125/tps56637-x56637-and-t56637-markings-are-showing-different-dc-output

器件型号:TPS56637

大家好、

我们的客户购买了两种不同的 MPN:TPS56637RPAR。 一个具有18个以上的直流电、另一个具有20个以上的直流电。 18+ DC 的部件标记为 X56637、20+的部件标记为 T56637。 请告知 X 正在发出什么内容?

他们有大约3、000名 X、2、000名 T
以下是供您参考的图像:



谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    X56637应为 APL 样本。 我将检查这些 X56637样片的确切状态。

    我不理解"一个具有18个以上的直流电、另一个具有20个以上的直流电"的含义。 直流输出18V? 您能更清楚地解释一下吗?  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这些 X56637样片是具有 PG1.0裸片的 APL 样片。 现在、我们的 RTM 样片使用的是 PG2.0芯片。 因此、我们不建议将这些 X56637样片用于生产、甚至用于功能检查。

    我们应建议客户联系其供应商、以获取具有 T56637标记的 RTM 样片。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lishuang,

    非常感谢您对此主题的支持。
    我将与我们的客户分享此信息、并将告知您这是否可以解决他们的询问或是否有任何其他问题。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    谢谢。 更新状态后、Lishuang 将向您提供反馈。

    Andrew