请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56637 大家好、
我们的客户购买了两种不同的 MPN:TPS56637RPAR。 一个具有18个以上的直流电、另一个具有20个以上的直流电。 18+ DC 的部件标记为 X56637、20+的部件标记为 T56637。 请告知 X 正在发出什么内容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的客户购买了两种不同的 MPN:TPS56637RPAR。 一个具有18个以上的直流电、另一个具有20个以上的直流电。 18+ DC 的部件标记为 X56637、20+的部件标记为 T56637。 请告知 X 正在发出什么内容?