This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:输出波形处的振铃

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979551/lmr14020-q1-the-ringing-at-output-waveform

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14020

你(们)好。  

我的客户遇到输出振铃问题、波形如下所示:

使用方案为12V 至5V、最大输出电流为0.06A。  

为了解决此问题、我们尝试了以下几种方法:

  1. CFF(C2861):68pF
  2. CO (C2862):4.7 μ F→20 μ F
  3. 启动分辨率(R2847):0→5.1
  4. RT (R2848):10k→51k

但是、我们发现只有方法3和4可以显著改善输出波形。  

您能不能帮助解释这种机制  

为什么较大的自举电阻器可以使输出稳定?

2.为什么较大的 RT/SYNC 电阻可以 使输出稳定?

谢谢!

Pin Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于引导更改、降低 SW 压摆率有助于降低 SW 的噪声输出、它可以降低输出端的高频噪声、尤其是当您将示波器带宽设置为高于20Mhz 时

    2.客户是否使用原始电容(4.7uF)尝试 Rt=51k? 当负载为60mA 时、LMR14020将通过调整频率在 PFM 模式下工作。 因此、当 IO=60mA 时、较大的 Rt 可能具有较低的工作频率模式。 但最好查看 SW 与 Vo 纹波、了解更改 Rt 会改善纹波的原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的快速响应。  

    第二点、我们可以说较低的频率有助于稳定输出吗?

    谢谢、

    引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高引脚:

    我认为我们需要根据不同的 Rt 来比较 SW 和 Vo、以得出结论。 更改 Rt 可能有助于避免该问题的发生、但它不应始终有效。